1. hat eine Antwort zur Frage Kupferlackdraht isolieren kommentiert
    Ströme interessieren nur, wenn es darum geht wie warm der Draht wird. Darum war mein Vorschlag mit Einschränkung. Was die Isolation betrifft, dann Spannung - aber ich denke, Epoxi wird erst ab >5000V...
  2. hat eine Antwort zur Frage Terassen-Mauer- und Gehweg mit LED Beleuchtung. kommentiert
    Hab ich leider noch nicht realisiert.
  3. hat eine Antwort zur Frage Terassen-Mauer- und Gehweg mit LED Beleuchtung. geschrieben
    Hallo Praktiker, ich bin eigentlich in der selben Findungsphase wie Du - vielleicht etwas ärger, da unser Eingang sooo dunkel ist - die übrige Gegend gut beleuchtet, da ist unsere Ecke um so finsterer. Allerdings...
  4. hat s Antwort als Beste Lösung markiert

    Kupferlackdraht isolieren

    Hallo liebe Community, Weiß jemand was bei einem Kupferlackdraht als Lack verwendet wird? Mich hat es mit meinem Motorrad geschmissen leider hat es an meiner Spule von der Lichtmaschiene etwas Lack abgekratzt....
  5. Aber Firma quasi beworben
  6. Habe nun was gefunden: Deren 12V Betrieb besteht aus einem Akku, der !!! statt !!! Netzteil angeschlossen wird. Aber vermutlich sind wir einem Spammer aufgesessen. Er meldet sich nicht mehr
  7. hat eine Antwort zur Frage Ist Infrarotheizung die beste Art nachhaltig zu heizen ? kommentiert
    Wir haben unsere Erfahrungen - der Stiel der Frage ist ganz typisch - incl. dem Link. Vielleicht beschäftigen die ja clickworker Und mittelständiger Anbieter: Die kennen sich auch nicht so im "Neuland"...
  8. hat eine Antwort zur Frage Ist Infrarotheizung die beste Art nachhaltig zu heizen ? geschrieben
    SPAM
  9. Bevor ich an einen Wechselrichter denke, würde ich erst mal die Schaltpläne kommen lassen. Habe mal gesucht: Viele Antriebe haben Elektronik UND Antrieb auf einer Niederspannung 12 oder 24V. Wenn das...
  10. Hast Du den schon? Oder wirst Du einen kaufen?
  11. Na ja, ich schaue auch etwas neidisch auf diesen Thread, meine Garage liegt ab vom Haus, hätte gerne auch ein el. Garagentor.
  12. hat eine Antwort zur Frage Empfehlungen für einen guten Einbauherd? kommentiert
    ... und dabei noch den Hahn im Korb spielen können 😊 Ich hätte mich da auch gemeldet 😍
  13. hat eine Antwort zur Frage Kupferlackdraht isolieren geschrieben
    Hab jetzt leider kein direktes Produkt für Dich - ich würde Epoxi Harz nehmen. Hast Du mehrere, schau eines zu nehmen mit möglichst hoher Temperatur wenn ausgehärtet. Aber ich denke, dass dort im normalen...
  14. hat eine Antwort zur Frage Empfehlungen für einen guten Einbauherd? kommentiert
    Wenn Dein Budget bei 600 endet - dann hast Du immer noch sehr viele Probleme beim Aussuchen 😅😊🤔
  15. Erst mal: Auch ich werde mich bei Gomingelectric anmelden. Prima, dass Du da die Seite gemacht hast. Bei der Ladeinfrastruktur bin ich etwas anderer Meinung: Ich habe das Gefühl, die DC Lader sind...
  16. hat eine Antwort zur Frage Empfehlungen für einen guten Einbauherd? geschrieben
    Hallo Dim, ab von der Geschwindigkeit in der das wohl laufen muss, wäre es trotzdem zu fragen, was Du + deine Familie an Ansprüchen stellen - dies bitte zu Hause aufschreiben. Meine Frau hat am alten...
  17. hat eine Antwort zur Frage Empfehlungen für einen guten Einbauherd? kommentiert
    Viele mögen das sehr. Hab ein Video mit Lafer gesehen, wo er verschiedene Herde vorstellte und verglich. Beeindruckend: Er nahm als Benchmark einen Topf mit Milch, den er aufkochen wollte. Dann ging...
  18. Klar, ich als Segler bin halt die Adapter gewohnt. Die kann man beim Yachtshop direkt aus dem Regal ziehen. Weitere "Einschränkung": Du hast wohl die "abartige" Zoe😘 - das neben dem I3 gegen Aufpreis...
  19. ja klar, habe eben eine Box bei ebay gesehen, die sollte 400€kosten, das ist ja weniger als Dein Einkauf. Wobei: Deine Lösung mit den verschiedenen Steckern hat natürlich auch seine Vorteile. Bin...
  20. Hallo Michi, Deine Idee ist auch in der Schweiz aufgegriffen worden: https://shop.mobilityhouse.com/de_de/juice-booster-2-32a.html Aber - die wollen sich das ECHT vergolden lassen. Dann lieber selber...

Mehr anzeigen

Follower (2)

Eine Conrad Electronic SE Community
Conrad Electronic SE
Klaus-Conrad-Str. 1
92240 Hirschau
Germany
© 2009 - Conrad Electronic SE - All rights reserved