Hey Community!
In diesem HowTo erkläre ich euch den Voltcraft VC810.
Mit diesem Adapter könnt ihr euer vorhandenes Multimeter der Voltcraft VC8xx Serie Bluetooth 4.0 fähig machen und zum smarten Multimeter umrüsten!
Installation
Die Installation des Adapters ist sehr einfach gelöst, da dieser lediglich an der Infrarot-Schnittstelle angeschlossen wird.
Der Adapter wird einfach oben auf die Infrarot-Schnittstelle aufgesteckt.
Jetzt fixiert ihr den Bluetooth-Adapter mit der Rändelschraube an eurem Multimeter.
Nun müsst ihr lediglich die Batterien in den Adapter einsetzen. Danach ist er betriebsbereit!
Nutzung der App
Die passende App heißt sowohl im Google Play Store, als auch im App Store "Smart BT Measure". Zunächst öffnet ihr die App und schaltet das Multimeter ein. Haltet nun die REL/PC Taste für 2 Sekunden gedrückt.
Jetzt sollte am Multimeter entweder ein "S" Symbol oder ein "PC" Symbol erscheinen. Damit wird signalisiert, dass die Daten über die Infrarot-Schnittstelle an den Adapter ausgegeben werden!
Jetzt könnt ihr in der App die Taste „Add new Project“ auswählen. Hier könnt ihr nicht nur den Namen der Messung verändern sondern zusätzlich auch den Messintervall. Zusätzlich habt ihr noch die Möglichkeit eine Notiz hinzuzufügen. Wenn ihr damit fertig seit, drückt ihr die Taste "Connect DMM"
Nun schaltet ihr den VC810 ein und wählt ihn ebenfalls in der App aus. Im Anschluss müsst ihr die Taste "Pair" am Adapter für 3 Sekunden gedrückt halten. Nun könnt ihr euer Multimeter in der App auswählen und anfangen zu messen!
Messen und exportieren
Die Daten werden nahezu in Echtzeit vom Multimeter an das Smartphone übertragen.
Die Werte können nicht nur auf dem Smartphone angeschaut werden sondern auch aufgezeichnet werden. Ihr könnt sie dann sowohl in grafischer Form, als auch in Tabellenform angucken!
Ihr habt zusätzlich die Möglichkeit die Aufzeichnung zu exportieren und direkt per E-Mail zu versenden.
Mein Fazit
Mit diesem Adapter könnt ihr die Werte von eurem Multimeter nicht nur auf eurem Smartphone sehen, sondern auch aufzeichnen, exportieren und weiterverarbeiten. Sowohl die Installation des Adapters als auch die Nutzung der App sind sehr einfach.